This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Chem ID EOS 模式

Guru**** 2494585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712566/bq35100-chem-id-eos-mode

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们正在考虑使用您的电量监测计和电池诊断 BQ35100。 在您的技术文档中进行了调查之后、我有几个关于它的问题。

目前、我们使用来自 EVE 型号 ER26500M 的 Li-SOCl2电池。 我读取到 EOS 模式被指定用于 Li-SOCl2电池。 此外、要使用此模式、我们需要正确的计时 ID。 我在您的数据库中找不到用于 EVE R26500M 的 Chem ID 电池。 我可以使用与我们的电池相对应的其他化学 ID 吗? Chem ID 对 EOS 模式有何影响?

此外、是否可以通过 I2C 从 CPU 加载 Chem ID (不带 BQStudio)?

谢谢、

Alexis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis、

    是的、对于评估、您可以使用另一个 chem id。 监测计查看电阻变化的趋势并确定 EOS。 因此、这意味着您不必绝对创建 chem id。 但是、如果您的开发时间充足、您可以将您的单元格发送到 TI 以生成化学 ID。

    您可以从 CPU 加载将包含 chem id 的黄金文件。 但要提取该黄金文件、您最初需要计算机和 bqstudio。 之后、可以使用您的 CPU 来完成该过程的其余部分。 不过、您必须编写代码才能实现这一目的。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的快速回复。
    那么、如果我很清楚、我可以在 BQ35100中使用默认的化学 ID 开始开发吗? 它是锂离子 SOCl2电池的良好代表。

    此致、

    Alexis。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回复、
    现在、我将使用开发套件 BQ35100EVM 和 BQ Studio 开始评估 BQ35100。 因此、我不会将 EOS 与 EVE ER26500M 的 Li-SOCl2电池一起使用。 我看到有一些重要参数(EOS 数据)需要配置以获得良好效果。
    您是否有一份应用手册来解释参数:封装 EOS 检测脉冲计数 Thrshd?
    我在您的文档"将 bq35100用于基于锂基的应用"中看到此参数很重要、但它并未说明我们如何将其配置为具有以百分比表示的高效电量监测计。

    此致、

    Alexis。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis、
    EOS 检测脉冲计数阈值是您将根据应用进行设置的值。 即电量监测计应开始检查 EOS 时。
    因此、这取决于应用的脉冲被施加到电池的频率、以及在多少个脉冲之后、您将开始到达已知区域。 因此、如果您在经过150个脉冲后到达膝点区域之前的某个位置、则会将其设置为150。

    如果您有其他问题、请告诉我
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    您对膝关节部位有何意义? 它是阻抗变化从何时开始的区域吗?
    如果我理解得好、请告诉我。 我们必须知道如何根据我们应用的功耗和脉冲阻抗变化的频率测量对 EOS 检测脉冲计数阈值进行编程。

    此致、

    Alexis。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis、
    是的、这是阻抗快速变化的区域。 它也是电池电压急剧下降的区域。 因此、该阈值应设置为当您开始接近拐点区域时需要达到的脉冲数。 它不一定是精确的、只是近似值。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexis、

    如果您的问题未得到解决、而不是拒绝回答、您可以进一步澄清问题、这将是非常好的、这使我们不知道哪些问题需要进一步澄清。
    谢谢
    Onyx