This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494 - DC-DC 转换器-金属内核恒定电流50W 模块

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692417/tl494-tl494--dc-dc-converter--metal-core-constant-current-50w-module

器件型号:TL494

大家好、我  是来自印度的 Manish Patel  

 我在 TL494 IC 中要求50W 直流/直流升压设计 、但我们没有任何电气图  

在此处输入电源9-15V 直流 I 使用情况、请使用12.8V 锂离子电池 30A    

输出65V DC 800mA 恒定电流  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    是否需要像通过变压器那样将输出与输入隔离、或者通过共享一个公共0V 连接来将输入和输出连接到每个输入。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter 先生
    早上好、祝你度过美好的一天
    tl494 ic 根据我们的讨论,我们需要非隔离式输出电路设计,请提供电路图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter  

    我们已经设计了 TL494原理图、但我的要求 是2 out  1)。 30V 700mA  2) 30V 700mA 是否 可以单独使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    由于您的设计是非隔离式的、因此您可以使用 webench webench.ti.com/.../webench5.cgi 来实现以下设计

    这是一个选项吗?

    此致

    Peter