This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3307-33的复位电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711352/reset-voltage-of-tps3307-33

主题中讨论的其他器件:TPS3307

我对 TPS3307-33有疑问。

复位信号的输出为3.3V。

但我们需要感应5V。

当 VCC 和 SENSE 引脚的电压为5V 时、我们是否可以使用分压电阻?

请检查随附的文档。

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../TPS3307_2D00_33.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽高郎

    是的、您可以使用 TPS3307、但必须在输入端使用电阻分压器、而不是在输出端使用电阻分压器。 应使用电阻分压器对输入进行分压、以便将5V 电压分压至数据表第5页 EC 表中列出的适当检测阈值。

    如果有任何不清楚或令人困惑的事情、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们了解到可以在复位引脚中使用电阻分压器。

    您的答案:
    应使用电阻分压器对输入进行分压

    在数据表第2页中、对于 TPS3307-33、SENSE 1的电源电压监控为5V。
    在数据表第3页中、SENSE 1引脚具有内部电阻器(R1和 R2)。

    我们必须使用感测1输入的电阻分压器吗?


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro、

    是的、电阻分压器必须位于检测输入端。 SENSE1的电压阈值为2.93V、SENSE2为1.68V、SENSE3为1.25V。 因此、您必须使用电阻分压器将5V 分压至正确的感测阈值、具体取决于您要使用的感测输入。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们使用 TPS3307-33。
    在数据表第2页的"电源电压监控"中、
    SENSE 1的阈值电压为4.55V (典型值)。

    我们认为2.93V 不是真的。
    我们必须使用感测1输入的电阻分压器吗?


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SENSE 1阈值为2.93V

    因此、您的计算如下:

    电压触发阈值= 2.93 *(Rtop + Rbottom)/Rbottom

    如果您将 Rbottom 设置为100k 欧姆、则求解 Rtop。 这些电阻器位于 SENSE 输入端。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    在数据表第1页的图1中、
    5V 直接输入至 SENSE 1引脚。
    这是错误吗?
    我们必须使用感测1输入的电阻分压器吗?


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的情况如何?

    我们正在等待您的回答!
    我们很高兴您能尽快回答。

    在数据表第1页的图1中、
    5V 直接输入至 SENSE 1引脚。
    这是错误吗?
    我们必须使用感测1输入的电阻分压器吗?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro、

    对于 TPS3307-33版本、SENSE1的跳闸电压为4.55V、因此您可以在不使用电阻器的情况下直接连接至5V。

    如果您使用 TPS3307-18或 TPS3307-25、则在 SENSE1监控5V 电压时需要使用电阻器。

    我希望这能回答你的问题。 如果您有更多问题、请告诉我。 谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们有关于 TPS3307-33的新问题。

    我们在 RESET 引脚中使用电阻分压器2.7kΩ Ω 和4.7kΩ Ω。
    700uA 始终在/RST 信号引脚(引脚5)中流动。
    出什么问题了吗?

    700μA Δ I 有问题、我们应该抑制电流的值是多少?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    /reset 是推挽输出类型。 复位输出端不需要电阻器。 为什么要使用电阻器?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    关于第一个问题、
    您说过我们可以在复位引脚中使用电阻分压器。

    我们需要感测5V、但复位信号的输出为3.3V。

    请 μA 700 μ s 没有问题。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    请先在邮件中检查随附的文档。
    IC 是 TPS3307-33。
    我们的客户希望感应5V、但输出/复位信号为3.3V。
    因此、我们使用/reset psin 处的电阻分压器将5V 转换为3.3V。

    您说过、我们可以在第一个答案中使用复位引脚中的电阻分压器。

    您是否知道 n ü 700μA 没有问题?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro、

    1) 1)复位会拉至 VDD 处的电压、而不管您感应到什么电压。 除非 VDD 大于所需的复位电压、否则输出端不需要电阻器。

    2) 2)输出额定值为5mA、因此如果输出电流为700uA、这不是问题。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我想确认 TPS3307-33。

    如果 VDD 为5V、/Reset 电压为5V。
    这种理解是否正确?

    在我们的客户情况下、
    VDD 为5V。 但/RESET 电压在其条件下为3.3V。

    您的答案:
    除非 VDD 大于所需的复位电压、否则输出端不需要电阻器。

    在这种情况下、VDD 为5V、/RESET 电压为3.3V。
    因此、VDD 大于/RESET 电压。

    如果 VDD 为5V 且/复位电压为3.3V、
    我们认为输出端的电阻器是必要的。
    请告诉我们您的意见。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro、

    这是推挽式器 件、因此改变输出电压电平的最佳方法是在/RESET 引脚的输出端使用电阻器、如下图所示。 或者、您也可以使用具有开漏输出类型的其他器件、然后只需将上拉电压设置为3.3V。

    如果没有电阻分压器、推挽式器件会输出 VDD 或 GND。 因此、如果您希望使用推挽式器件获得小于 VDD 的电压、请使用电阻分压器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我理解您的答案。

    -我们在/RESET 引脚的输出端使用有关 TPS3307-33的电阻器。
    - 700μA 没有问题。


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro、

    谢谢、如果您需要更多支持、请告诉我。

    Michael