This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:到输出的延迟时间高于300ns

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692464/tl2845-the-delay-time-to-output-is-above-300ns

器件型号:TL2845

尊敬的团队:  

客户在其测试中发现、到输出的延迟时间接近600ns、高于数据表中列出的300ns。 请检查测试波形、黄色波形是电流波形。  

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    另外两个信号是什么、蓝色信号是栅极驱动信号吗?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。 是的、蓝色的是栅极驱动波形。

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    我假设这是 CS 引脚上的电压波形? 如果该信号是通过电流感应电阻器获取的、则任何滤波 RC 电路都将延迟 CS 引脚上的电压信号。

    请注意、输出延迟将取决于比较器输入端的过驱电压和确切的直流阈值、因此在比较器切换至栅极驱动的延迟之前、CS 信号斜升至1V (典型值)时、显然会有额外的延迟 输出变为低电平。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您的解释。 那么、RC 将如何影响延迟时间? 如果300ns 仍然是一个稳定的指示器? 请提供有关此规格的更详细说明吗?

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    通常情况下、在电流感应电阻器和电流感应引脚之间添加一个串联 RC 网络、以滤除电流感应波形上可能出现的前沿尖峰。

    该 RC 电路将在到达 IC 的电流感应信号中增加一些延迟、并将增加从电流感应电阻器上的电流感应信号上升到超过电流限制阈值到栅极驱动引脚变为低电平的延迟。 请注意、使用串联栅极驱动电阻器还会延迟来自 IC 的栅极驱动信号、从而将 MOSFET 的栅极引脚拉低。

    此致

    Peter