This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:Ron 电压和高侧 FET

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712914/tps92640-ron-voltage-and-high-side-fet

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件:TPS92641EVM

你(们)好

我们的客户正在使用 TI-EVM (TPS92641EVM)评估此器件。

他们发现了一些我们不理解的现象、为什么该器件的运行方式如此之低。

(请参阅以下波形。 条件为,Vi=48V,VLED=27V,IO=1A)

当客户从48V 缓慢增大输入电压(Vin)时、就会发生这种情况。

为什么即使 RON =VRON 的电压较低、IL (电感器电流)也会增加?

(这意味着当 RON 为低电平时高侧 FET 关闭。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    您是否分流 FET 调光? 发生这种情况时、Vout 看起来是什么样子? 这是在特定的时间、加电还是其他时间? 让我知道您使用 EVM 所做的一切以及负载是多少。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。

    我很抱歉。 我错误地提供了有关这种现象的一些信息。

    我纠正有关这种现象的信息。  

     当 Vin 增大时、这种现象不会出现。 这是 Vin 减小的时候。

     在上面的波形中、有 ILED、但它不是 ILED。 它是 VLED。

     (即使 VRON 较低、也会出现纹波电压。)

    此外、对于您的问题、

     #1:您是否分流 FET 调光?

      >>否。调光。

     #2:发生这种情况时 Vout 看起来是什么样子?

      >>这似乎是一个纹波电压。 请参阅以下波形。

        

     #3:这是在特定的时间、加电还是其他的时间?

      >>仅当 Vin 从48V 缓慢下降时才会出现。 当输入电压恢复到48V 时、不会出现这种现象。

     4:让我知道您使用 EVM 所做的一切以及负载是多少。

      >>负载实际上仅为 LED。 和其他设备仅是输入电压电源。

    我有疑问。 根据我的理解、导通时间仅由 VRON (RON 引脚电压)决定。

    VRON 为低电平时。 它不会打开高侧开关。 是这样吗?

    如果不是、高侧 FET 导通的条件是什么?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    我认为这与 UVLO 阈值有关。 TPS92640/641如果在接近 UVLO 阈值的情况下运行、可能会产生奇怪的行为。 我刚刚在实验室中测试了一个。 它的行为并不完全如此、但我确实看到它尝试以低 Ron 运行。 如果 UVLO 阈值计划在该输入电压下运行、则最好降低该阈值。 可以添加一个外部电路来防止这种情况发生。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    谢谢你。 我很抱歉我的答复有延误。

    我们的客户使用 TI-EVM (TPS92641EVM)评估 TPS92640。 该板上的 UVLO 阈值是多少?
    因为 UDIM 引脚上没有 UVLO 分压器。

    >可以添加外部电路以防止这种情况发生。
    您能否为我们提供外部电路来防止此问题?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我不确定您的意思、EVM 上的 Rudim1为100千欧、Rudim2为3.24千欧、Rudim3为20千欧。  这使得电路板在40.7V 时打开、在25.2V 时关闭。

    最简单的方法是降低 UVLO 阈值以避免这种情况。  他们对该电路板的输入电压范围有何计划?  添加的电路是一个外部 UVLO 电路、该电路将占用一些器件。  如果他们不需要、最好只降低 UVLO。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    我很抱歉。 你是对的。 原理图中有 Rudim1、Rudim2和 Rudim3。 (我忽略了这一点)

    我们与询问这种现象的客户进行了会谈。
    我对此有了更多信息。 如您所述、当 Vin 在 UVLO 附近时会出现此苯丙胺。 (大约为35V)

    他们理解这种现象是一种众所周知的现象,但他们需要这种机制。 为什么会发生这种现象?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    缓慢超过 UVLO 阈值时、TPS92640/641可以以不良方式运行。 需要快速突破 UVLO 阈值(这可以通过具有迟滞的外部电路来实现、也可以在不干扰正常输入工作范围的情况下设置该阈值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin-san、

    感谢您提供信息。
    我正在与我们的客户谈论此问题。 他们有一些问题。

    关于迟滞,您上面提到的迟滞是关于使用 RDIM1/2/3制造的电路的吗? 还是另一个新电路?
    关于这种现象的机制,我们的客户知道导致此问题的原因是 VIN 缓慢。 但是、他们想知道为什么缓慢的 VIN 会导致这种不需要的行为、这种行为与 Ron 电压和高侧导通行为不同步。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    这是一个单独的电路、 如果缓慢超过阈值、TPS92640上的迟滞会出现问题。  这就是为什么需要在它刚刚超过阈值的位置设置它。  如果电源范围为24-48、则应将 UVLO 设置为低于24V、以避免在接近阈值的情况下运行(这只是一个示例)。  如果他们能够以不需要单独电路的方式对其进行设置、  如果他们希望 TPS92640能够在缓慢超过 UVLO 阈值(例如由电池供电)的情况下关闭/开启、则最好具有单独的 UVLO 电路、该电路会导致引脚上的 UVLO 快速转换。

    当通过缓慢转换的 Vin 达到阈值时、UVLO 可能会在其关闭然后重新开启时出现行为错误。  它禁用 IC 中的某些电路、然后重新启用会导致此问题。  为了避免这种情况、UVLO 比较器的输入不能恰好处于阈值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    我开始理解它。
    客户已经做了原型板。 然后他们发现了我们在上面所说的未知现象。

    我们介绍了输入缓慢超过 UVLO 阈值时出现不良行为的现象。
    根据我的理解,围绕 UVLO 点的缓慢输入转换会导致某些电路停止,而其他一些电路工作。

    我的理解是否正确?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    类似的东西。  它达到 UVLO 阈值、但迟滞不允许关断、因此会进入快速关断和导通的模式。

    此致、