This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:查找电池组的器件型号

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693507/em1402evm-find-part-number-for-battery-pack

器件型号:EM1402EVM

我得到了1402EVM。 但不包括电池盒或电池组 PCB。

如下链接所示。

http://www.ti.com/tool/TIDM-TMS570BMS

有人可以告诉我电池型号的名称吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    这只是 EM1402 EVM 和 TMS570 Launchpad 的演示设置。 实际的电池和 PCB 不是演示的一部分。


    这些电池是典型的锂离子电池(标称电压为3.6V、充电电压为4.2V、我认为是2200mAh)。 您可以在线或从本地蜂窝供应商处找到它们。