This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386040:如何从数据表中读取用于电压监控的最差情况下的器件精度

Guru**** 2797255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS386040, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689707/tps386040-how-to-read-the-worst-case-device-accuracy-for-voltage-monitoring-from-datasheet

器件型号:TPS386040
主题中讨论的其他器件: TPS386000

您好!

对于 TPS386000/TPS386040、当我们在数据表中引用"6.5电气特性"时:SENSE1、SENSE2、SENSE3和 SENSE4L 的 VITN 范围为396mV 至404mV。

当我们看到图15、16、17和18时、每个感应 VITN 的范围会有所不同。 例如:SENSE1在整个温度和电压范围内仅在0.3994至0.4004之间变化。

计算 SENSE1电压时、应参考哪一个? 参考图中的值足以满足 SENSE1的完整工作范围? 数字中是否遗漏了任何内容?

提前感谢您的回复。

谢谢、此致

穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu A、

    EC 表涵盖了所有工作条件(包括温度)下的所有器件、这正是 TI 保证的。 图15表示典型器件、仅表示特定工作条件下的平均值。

    这是否能回答您的问题? 如有疑问、请始终使用 EC 表来涵盖所有案例。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。 我还有一些问题。 请帮助解决该问题。

    图15表示典型器件、仅表示特定运行条件下的平均值=>您是说 EC 表涵盖了器件间的差异(包括温度和电压变化)、而图15仅涵盖温度(-40至+125) 和电压范围? 我认为 EC 表给出了 SENSE1、SENSE2、SENSE3和 SENSE4L 的总范围、对于各个限值、我们需要参考相应的图(例如:SENSE1 ->图15)。 不正确吗?

    在这种情况下、图19中 SENSE4H 的 VITP 也低于395mV。 但 EC 表中的最小值为396mV。 我们应该考虑哪一个?

    提前感谢。

    此致

    穆苏塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muthu A、

    "您的意思是 EC 表涵盖了器件间的差异(包括温度和电压变化)、而图15仅涵盖单个器件的温度(-40至+125)和电压范围?"

    是的、正确。 对于所有器件在所有工作条件以及温度和寿命变化下的绝对最坏情况、请使用 EC 表。 这正是 TI 为每种情况保证的。 对于一般的典型器件、请使用图中的近似值。

    Michael