This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS33460:具有欠压保护功能的电源开/关电路

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS33460, TM4C123GH6PM, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688801/lms33460-power-on-off-circuit-with-under-voltage-protection

器件型号:LMS33460
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PMTPS3890

您好!

我已将 TI SCEA048B 应用报告中介绍的按钮电路整合在一起、该按钮电路使用 TI 的 LMS33460芯片提供欠压保护。 我最终连接了电路。

其思路是让 LMS33460欠压检测器监控电池的+Pack 线路、以便在电池电压降至3V 以下时下拉稳压器使能引脚、使器件断电、但我有几个疑问:

1.原理图设计完成后、我意识 到我应该使用一个在3.4v 而不是3V 时触发的欠压检测器、因为 3.3V LDO 稳压器的最大压降电压为250mV、TM4C123GH6PM 的最小工作电压为3.15v、因此3.15v + 0.25V = 3.4v。 在此电池电压下、微控制器将没有足够的电压电源。 但是、由于我使用的是3.7V 锂电池、这只能为电池放电提供3.7-3.4 = 300mV 的裕度。 我对锂电池不太了解、但这似乎也不是很多... 有问题吗?

2.我在数据表中未找到 TLV70033使能引脚的输入电阻、因此我如何知道最大下拉电阻器(R33)以最大程度地降低功耗、同时仍然下拉电压以关闭稳压器。 无论如何、在将使能线路连接到触发器后、不再需要该下拉电阻器、因为其输出不是漏极开路、它将命令线路为高电平或低电平、对吧?

3.你认为这会起作用吗?  )

4.是否有更好的保护电池的方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Javi:

    锂电池通常已经包含保护电路、以将负载电流保持在安全限值。 通常、还具有欠压和过压保护功能、可将电池与负载或充电器断开。 这是为了防止过热、火灾和爆炸。 因此、最终根本不需要您的保护措施?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai、感谢您的回答。 您是对的、但似乎很难找到锂电池的数据表、其中包含诸如所包含的保护电路类型或充电/放电图等有用信息。 我只是在获取有关标称电压、容量和尺寸的信息。 没有其他东西。
    我有一个很好的项目候选方案、即3.7V 1200mAh (实际上是 TI 与 batpakmkII BoosterPack 一起销售的产品)、但我没有找到任何数据表(也许 TI 的人员可以帮助解决这个问题?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Javi:

    也许这有助于:

    uk.farnell.com/.../2699214

    www.ti.com/lit/ug/tidub31/tidub31.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javi、

    我认为这不起作用。 LMS33460是一款开漏器件、因此需要一个上拉电源电压所需的上拉电阻器、然后将输出连接到 EN 引脚。 我想您可以用一个器件完成按钮电路和检测器电路。 例如、我会推荐 TPS3890。 使用/MR 引脚、您可以将按钮直接连接到此引脚。 TPS3890具有可调版本、允许您使用 SENSE 引脚上的外部电阻分压器设置阈值。 对于40uS 到30s 之间的任何延迟、可使用单个电容器设置延迟、从而使设计非常灵活。

    您应该使用应用手册中的按钮电路的唯一原因是您需要按钮来锁存输出。 这是预期要求吗? 否则、您可以使用单个器件来完成欠压电池监控。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、感谢您的回答。  

    实际上、我需要一个具有漏极开路输出的 IC、例如 LMS33460、因此当电压正常时、LMS3331的输出将与使能线路断开、而按钮电路会单独命令 TLV70033的使能引脚。 当电压低于阈值时、无论按钮电路尝试执行什么操作、LMS33的输出都会下拉线路、TLV70033都会禁用。 我是说、您提到的上拉电源电压将由 SN74LVC 触发器输出提供、对吧?

    因此、电路仅在电压正常时才会打开器件。 可能的状态为:

    稳压器状态
    触发器\电池电压 好的 不好
    禁用   禁用
    使能 禁用

    这样它就能工作、对吧?

    无论如何、我决定取消欠压控制、并使用集成了保护电路的电池、如 Kai 建议的那样。 我认为这将更容易、更安全。

    无论电压如何控制、我都希望使用按钮电路以短按钮脉动开启器件、并以长按钮脉动关闭器件。 我认为这比单个开关更好。

    我放置 R37和 R33电压分频器、因为触发器的最大低输出电压为0.55v、而稳压器的最大低输入电压为0.4v

    所有这些对您来说是否有意义?  

    谢谢!

    Javi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javi、

    是的、这是合理的、看起来不错。 按钮电路仅适用于短按/长按开/关功能、听起来就像您想要的一样。 通常不建议使用 R33、但在您的情况下、如果 R33有助于分压电压逻辑电平、则没关系。 这应该可以正常工作。 请进行测试并随时分享结果。 如果您需要任何其他支持、请告诉我。

    Michael