This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2575HV-05-Q1:效率计算

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2575HV-05-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694464/tl2575hv-05-q1-efficiency-calculation

器件型号:TL2575HV-05-Q1

我想知道该器件型号 TL2575HV-05-Q1的效率计算结果、并使用公式。

Vin = 54V 且 Iload = 500mA

请尽快回复我  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhadresh、您好!

    我将向我们的 TL2575专家 Brani 提出您的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要计算特定工作条件下的效率、您可以从以下公式开始:
    eff =(Vout*Iout)/(Vin*Iin)、其中
    VOUT 和 Iout 是输出电压和负载电流、Vin/IN 是输入电压和输入电流。
    此公式应能很好地估算(收集测量数据后)预期效率。
    如果需要更精确的测量、可以在未施加负载的情况下减去观察到的静态电流。

    但愿这对您有所帮助。

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
    此致
    Brani