This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:高结温

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1, LM53635-Q1, LM5018, LM25141-Q1, LM53603-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691576/lm5161-q1-high-junction-temperatures

器件型号:LM5161-Q1
主题中讨论的其他器件: LM53635-Q1LM5018LM25141-Q1LM53603-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5161-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
根据数据表、当结温大于125C 时、运行寿命会降低额定值。 我们应该如何估算 125C 以上时的运行寿命降额?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-San、

    一般经验法则是、温度升高10°C 将使 IC 的寿命缩短一半。 当然、这是一个粗略的估算、仅适用于某些故障模式、但这正是人们所说的。

    实际上、我们无法保证任何数字超出 IC 的额定工作条件。 所以我能说的最好的是人们通常说每+10C 就会将寿命缩短一半。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 结温低于125C 时的使用寿命是多少?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉再次打扰你。 我想更明确地问你。 他们希望知道在125°C 和150°C 以下时的使用寿命。 我发现 LM53635-Q1数据表中定义了使用寿命。 您能否为我们提供 LM5161-Q1的相同数据?

    如果您需要有关其要求的更多详细信息、我可以通过电子邮件发送信息 请告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-San、

    IC 的寿命在很大程度上取决于应用、终端设备... 不同的温度随时间变化(和其他条件)会影响寿命。 尽管如此、对于一般情况、粗略估计在87C 时为12、000小时。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 他们还想知道另外一件事。

    "高结温会降低运行寿命。 当结温大于125°C 时、运行寿命被降额。" 包含在 LM53603-Q1、LM25141-Q1、LM5018等部分器件的数据表中。 是否有任何规则可以添加此句子?

    如果您需要有关其要求的更多详细信息、我可以通过电子邮件发送信息 请告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、

    IC 寿命在很大程度上取决于应用等。 一般规则是每+10C 寿命的一半、但即使这样、也是粗略的估算。

    我怀疑我可以提供更多信息、但如果您想给我发送电子邮件、您可以通过 samj@ti.com 联系我

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-San、

    这在某些数据表中而不是在其他数据表中的原因只是因为一些工程师决定将其包含在数据表中。 几乎每个 IC 都会在高温下经历降额寿命。 我没有听到任何这样的情况。 有些人说它、有些人不说这并不意味着某些 IC 更容易受到这种影响。

    Sam