This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:用于4.2V、2A 的 LM2623

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710862/lm2623-lm2623-for-4-2v-2a

器件型号:LM2623

大家好、

 我的一位客户对超级电容器升压应用有要求。  

I/p 规格为-0.8V 至3V

所需的输出电压为4.2V @2A。  

能否使用 LM2623 器件。 ??

我无法在数据表中找到相同的详细信息, 特性图中也没有显示它可用于2A 范围。  

请帮助澄清或建议任何替代部件。  

此致

曼达尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    此器件不支持4.2V@2A。 当输入电压为0.8V 时、输入电流将超过10A、因为负载功率为8.4W。 输入电压来自什么? 电池? 我恐怕这对于电池来说太大了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速回复。 输入电压为50F 超级电容、输入电压范围为0.8V 至3V。  

    应用程序:-我们希望在断电后无线发送数据。 我们希望使用 LM2623将超级电容器电压从3V 升压到4.2V。 在此期间、3G/4G 模块的峰值电流将为2A。 无线传输数据需要10秒。  

    如果您有任何低成本解决方案、请提出建议。

    谢谢、

    Dattatray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dattatray、

    由于电流限制、LM2623不适合此应用。 我认为将需要升压控制器+MOSFET。 如果我找到合适的控制器、我会告诉您。
    您是否在电路板上有其他电源轨? 0.8V 与 IC 的电源电压过低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    我们具有3.3V 的低电流容量。

    此致、

    Dattatray
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dattatray、

    使用外部3.3V 电源轨+升压控制器是单向的。 但是、您需要一个非常高的额定电流 MOSFET。 因为 MOSFET 的 Vgs 不会高到<4V。 MOSFET 的 Rdson 将为高电平。 当输入电压低至1V 以下时、效率将较低、并会发现发热问题。
    您是否确实需要升压电路才能在输入电压<1V 时工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dattatray、
    我关闭了帖子、因为没有进一步的反馈。 如果您回复、它将再次打开