This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65680:CAN#39;t 将数据写入 OTP 存储器

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708125/tps65680-can-t-write-data-to-otp-memory

器件型号:TPS65680

大家好

客户对 OTP 存储器进行四次编程是可以的、但无法再对其进行编程。

OTP 存储器大小的可能大小是否不够?

如果是、我是否可以知道 OTP 存储器的大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    数据表中给出了 OTP 存储器大小、图形的长度定义了可以写入的频率。 有关 OTP 说明、请查看数据表。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte:

    您能告诉我哪一章可以找到 OTP 的存储器大小?

    也许我忽略了某些内容、但我没有看到有关 OTP 存储器大小的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在查看这些线程、并注意到该线程仍处于打开状态。
    根据指令序列长度、OTP 可被写入最少3次、最多9次。 指令序列最多可以有54条指令长(每条指令为24位/3字节长)、但也可以小于该值、具体取决于应用需求。 OTP 存储器中有足够的空间来容纳三个完整长度(54条指令)序列。 例如,如果序列是完整的54条指令长,则 OTP 最多可以写入3次。 另一方面、如果指令序列为30条指令、则 OTP 最多可写入5次、依此类推。
    希望这能解答您最初的问题。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,辽达:

    非常感谢。