This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:大电流注入测试

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57040-Q1, TIDA-01429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688451/tps57040-q1-bulk-current-injection-test

器件型号:TPS57040-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01429

您好!

我的客户需要通过 BCI 测试。 他们想知道 BCI TPS57040-Q1所需的最小输入电容。

它们是否需要用于 BCI 测试的输入滤波器? 如何设计它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我不太熟悉 BCI 测试。  据我了解、BCI 测试是 ISO 11452-4定义的抗扰性测试、其中噪声通过电流注入探针耦合到线束上。 每个频率点的振幅会增加、直至出现故障或达到所需的水平。 为了通过此抗扰度测试、当振幅大于或等于限值线时、模块必须在所有测试频率下继续正常运行。

    为此,您需要安装 LC 滤波器来过滤 HF。

    这是一个在 TPS57140这一类似器件上进行 BCI 测试的 TI 设计。  

    该设计在应用中使用了以下 Filter:

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ambreesh。
    请告诉我 TI 设计编号。 或者、您能否向我展示其完整的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    查看 TIDA-01429。 请记住、升压转换器用作降压转换器。