This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:在 SDA 上确认

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694145/lp5521-acknowledge-on-sda

器件型号:LP5521

如果想要写入0x64、则考虑将 A0 A1引脚对地引脚排列、发送 MSB 地址。

没有有效的确认。 第九个时钟上的确认只会下降20%、而是至少80%才能被识别。

针脚是否有缺陷? 当从高电平切换到低电平时、发生这种情况的 I2C SDA 引脚会下降到-1.7V、持续约50ns。 这是否会损坏 SDA 引脚、或者这20%的下拉电阻器是否不是预期的确认?

如果可能、我会向您发送示波器图片。

很抱歉、遇到问题、提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 诺伯特

    逻辑引脚上低于-0.3V 的电压可能会根据数据表对引脚进行降压、即使在短时间内也是如此。

    我想确认之前是好的、这是正确的吗?

    如果可以、请向我发送图片。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯 尼思、您好!

     

    非常感谢您快速友好的回答。

     

    我很高兴向您发送照片。

    连接:

    不、很抱歉、SDA 确认从未出现过比下面显示的更好的情况。 但峰值是从一开始就出现的、峰值情况如下图所示:红色是 SDA、蓝色是 SCL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上拉电阻为4.7K。 图片未被错误上传、只是屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Norbert、

    无法识别 ACK 信号、内部电路似乎错误。

    请尝试使用另一个良好的器件进行比较、并确认内部电路是否已除雾。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的回答。

    遗憾的是、我们只有2块电路板、并且处于两种相同的信号状态。 峰值也从一开始就可见。 难道不是吗?很抱歉,我还有什么要问的,这些峰需要完全消除吗? 我在其他和 UART 应用中也看到过的5伏峰值。 但0伏以下的电压不是很高。 为了确保保持在指定区域,我们应该改变这种情况,不是吗?

    此致、感谢 Norbert

    在 Getinge 的 Norbert Kailan extern

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Norbert、

    0伏下的峰值太大、超过-0.3V。 这可能会导致内部电路色情内容。

    您是否会帮助消除它并重试?

    请告诉我这是否能解决您的问题。
    谢谢。
    此致、
    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth 先生:

    问题是、我们的控制器保持确认高电平、因为 SDA 上的开漏未启用。 很抱歉,我以为会这样做,但我确实错过了。

    即使是这些峰,司机也能正常工作!!

    一个板上的一个驱动程序仍处于损毁状态。 我们是否应该提供保护以减少峰值以供长期使用、或者这是否不相关? 即使我提出问题已解决、也请回答!

    很抱歉、您的努力非常感谢您的帮助!