This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:TPS65150-Q1加电47.75ms 时、SW 波形停止。

Guru**** 2494225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712405/tps65150-q1-tps65150-q1-when-power-on-47-75ms-sw-waveform-was-stop

器件型号:TPS65150-Q1

尊敬的:
我们的客户使用 TPS65150-Q1、但我们发现加电47ms、SW 波形停止。
它`s 为 UVLO 保护。 或其他影响?

我们测量 L1电流和电压以及 FB 引脚1电压、如下表所示:

原理图:

e2e.ti.com/.../101WK0A_5F00_HT_5F00_20180302.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    TPS65150-Q1器件检测一个故障状态并且在升压转换器输出或者任一输出时关闭
    电荷泵输出超出调节范围的时间长于故障延迟时间 TD (FDLY)。 此外、输出故障检测功能在启动期间处于激活状态、因此器件在启动期间任何输出未能达到其设置的稳压输出电平时都会关断。

    我想您的客户可能已经设置了 DLY1和 DLY2延迟、这样负电荷泵和正电荷泵的启动时间比故障延迟(FDLY)时间更长、这可能是器件关闭的原因、因为并非所有输出都通过实现了调节 时间 FDLY 时间到期、即 FDLY 时间在全部三个输出完全上电之前过期、因此器件会关断。

    我希望这种解释对我有所帮助、但如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特

     谢谢! 我们发现了问题,我们的客户机确认 FDLY 时间已过期,因此设备已关闭。

     `s 是布局问题吗?


     如有任何建议、请告知我。

     谢谢、

     此致、

     劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    我在私人假期、刚刚回来。 我很高兴这个问题是根据我的建议解决的,但如果有任何问题,请告诉我。
    此致、
    辽卡特