This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:TI 电池断开装置推荐解决方案

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708656/bq76pl455a-ti-battery-disconnect-unit-recommend-solution

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件:BQ76200

您好,TI,

请提供 TI 电池断开装置建议解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为您在寻找什么不是很清楚... 您是否正在寻找 FET 驱动器来断开整个电池组的连接? 在这种情况下、它将取决于您的电池节数。 如果这是一个类似于48V 解决方案的解决方案、bq76200可能适合您。 如果电池数量较多、您可能需要 具有继电器的分立式解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们公司计划为汽车构建48V 和400V 电池组。

    目前、我们只能找到如下所示的解决方案

    我们希望找到针对所有电池组进行充电/放电的解决方案。

    您的回复。  

    带有继电器的分立式解决方案....

    控制继电器的任何建议。

    BR

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否澄清此问题是否与(a)随机电池连接或(b)热插拔有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、
    (a)随机电池连接


    BR
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我有点困惑。 您是否正在尝试对图片或实际400V 汽车系统中显示的电池进行充电/放电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    我们的目标产品是实际的400V 汽车系统。
    目前,我们尝试使用 TI EVB (一个570 +三个1402 EVM)来开发一些软件算法(如 SoC \ SoH、充电/放电、热控制等)
    如果您有任何推荐 BDU 的其他 EVB,您也可以向我们提供建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    emb1402的主要用途是主动电池平衡。
    它不适用于 SOC、SOH、充电/放电。
    它们必须由 uC 开发、例如 TMS570。

    您看到的是使用 EMB 和 TMS EVM 板演示电池平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我们可以在 TMS570中开发许多软件。

    这就是我们需要为电池断开装置或 BCU 添加解决方案的原因。

    如控制继电器… 等等

    您可以在下面看到。

    您是否拥有针对发明家的顶级解决方案?

    如果可以,请列出器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们没有 BMS 单元中 TMS 的软件支持。