This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源适配器产品:电流额定值问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694629/power-adapter-product-issue-on-current-rating

尊敬的 TI 工程师:

我有一位客户要求其产品的设计支持、即电源适配器12V 6A (72W)。

问题:当前额定值未完全交货且存在加热问题 。

客户做得很好、向   X 公司销售了大约10万个单元的同一个单元

需求仍在继续,但在设计或组件选择方面存在一些问题。

  • 客户 在设计电路 和时需要支持
  • 选择 TI 的组件、例如:

       MOSFET

       控制器 IC  

       顶部开关等

客户提供了原理图和 BOM。 我可以将其发送、但它应该是保密的。

期待您的支持。

谢谢你。

此致、

Julie Ann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julie Ann、最好能获得更多有关设计的信息、这样我们就可以帮助客户满足他们的需求。 我在系统工程部门工作、将成为您的联系人、直到我们确定合适的 SEM (或 BU)团队最适合进行响应和支持。 请尽快告诉我。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您有没有为我提供的更新吗? 我已经向您发送了原理图和 BOM。
    谢谢你。
    此致、
    Julie Ann