This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:最大负电压

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713670/lm5110-maximum-negative-voltage

器件型号:LM5110

你好。

我对 LM5110有疑问。

数据表 P4。 7.3建议运行条件
IN_REF 至 VEE 4V (最大值)

该 IC 的最大负电压为4V
这是可以的吗?

是否有支持高达5V 负电源最大电压的 IC? 。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    该规格适用于开关节点引脚上的电感尖峰。

    您是否正在尝试设计一个能够以负电压驱动栅极的电路?

    如果您能为我们提供更多详细信息、我们可以帮助您找到最适合您的应用的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    由于我没有听到你们的反馈、我必须假设这个问题已经解决。

    如果没有,请告诉我,我们可以共同努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。

    它位于有关使用情况的单独工作表中。


    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../LM5110_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi、

    我是 Don 的一名应用工程师、我将添加一些建议。 有关驱动器的负偏置以及 REF 至 VEE I 中的4V ON 限制、请参阅问题。

    采用 PNP 的简单电平转换器解决方案允许您将 REF 连接到 VEE、并将输入信号从 GND 基准进行电平转换。

    请参阅应用手册

    http://www.ti.com/lit/an/slua169a/slua169a.pdf

    以查看驱动器输入信号的电平位移。 有一些驱动器解决方案可提供比 LM5110更高的接地基准电压电势、但我认为电平转换器足以满足您的应用需求。

    此致、

    Richard Herring