This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有外部 PWM 信号的直流/直流转换器(不用于同步)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5114, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690005/looking-for-a-dc-dc-converter-with-external-pwm-signal-not-for-sync

主题中讨论的其他器件:LM5114LM3478

您好!

我正在寻找一个直流/直流转换器/控制器、它可以接收外部 PWM、而不是内部 PWM、而不是用于同步目的。

所需的拓扑是升压、降压/升压或反激式拓扑。

输入电压为3-5V、输出电流低于500mA。

我想有一个选项、其中 PWM 信号是外部信号、当它关闭时、输出电压为零。

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要的是 MOSFET 驱动器、而不是 PWM 转换器/控制器。 对于升压、降压/升压或反激式拓扑、您需要一个低侧驱动器。 LM5114就是一个示例。 如果您需要进一步的帮助、请使用标题中的 LM5114开始新的博文、您将收到 MOSFET 驱动器 IC 专家的支持表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    经过一些研究、我了解我实际需要的是使用 PWM 进行电压调光、这类似于恒压 LED 驱动器(我不确定是否存在)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、线性器件的 LT1619 PWM 控制器就是我需要的一个示例、它可以选择使用时钟信号作为使能信号。

    我想知道 TI 是否有类似的东西。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以考虑使用可通过时钟引脚(FA/SYNC/SD)进行控制的 LM3478/88。  您还可以在 LED 照明文件夹下查看 TI 产品(链接如下)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    正是我所需要的
    对于我将来的搜索、这种启用是否具有特殊的已知关键字?