This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:更正了设置、将 RC 同步到 FCC 并将 RSOC 校准到100%

Guru**** 2494225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713366/bq78350-r1-correct-setting-to-sync-rc-to-fcc-and-calibrate-rsoc-to-100

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我非常熟悉其他较旧的 CEDV 监测计、以及 在充电终止时通过在充电电流逐渐降低时达到电压和电流阈值来实现与 FCC (RSOC=100%)的容量同步。

此功能非常方便、始终以100%的电压向用户提供电池。

在研究基于 bq78350-R2的新电池组时、我很难达到相同的同步效果、并且 RSOC 不能达到100%。

我通过这种方式设置了 CEDV 电量监测配置:
CCT=1
CSYNC=1
SC=1
高级充电算法-终端配置:
充电术语锥形电流:40mA (意味着400mA、因为我的 IPSCALE0 =1)
充电端电压= 100mV

在这种设置下、我希望当电池电压大于4100mV (充电电压= 4200mV)、并且充电电流逐渐降至400mA 以下(由于 IPSCALE、读为40mA)时、80秒后、我将获得有效的充电终止和容量同步。

相反、不会发生这种情况:电池组刚刚复位、显示了84%的 RSOC、电池电压大约为~4100mV、使用简单的 CCCV 充电器进行充电、该充电器设置为4200mV、而电池电流限制为3A (电池组为7S2P)。 电池开始充电、电流缓慢下降至几乎为零、但未设置 FC 和 TC、并且没有 RSCO 同步至100%。

我出了什么问题?
我还记得其他 CEDV 测量仪表在此类条件下同步正确...

提前感谢

Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pietro、

    根据您的设置、如果您要点击锥形窗口、CSYNC 应强制 RM 达到 FCC、并使 RSOC 达到100%。 将 srec 和 gg 文件发送给我、我将查看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回复和查看此问题。

    请找到您请求的文件。

    此致、Pietro

    e2e.ti.com/.../7S2P_5F00_sync_5F00_problem.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    我遇到的这个问题是否可能与"部分未记录" MAC 命令0x0021 (监测)有关?
    我是否必须使用此命令来启用这些功能,或者此测量仪表中没有实现这些功能?

    Pietro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、
    您是否在 GG 或 SREC 中发现了问题?
    Pietro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、请给我两天时间来了解一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从哪里获得了此 srec? 这个上的版本非常旧。 最新版本是 v0.06内部版本16。 请使用它。 此较旧版本包含在较新版本中解决的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、

    5月、我们的 PCM 制造商在组装后和校准前在这些 IC 中安装了 SREC。 我想此固件版本是由当地的 TI FAE (他们来自台湾)提供的。
    我已经装配了50个 PCM 包、所有这些包都具有相同的固件版本:
    -如何在不丢失校准的情况下升级到新固件 v0.06 Build 16?
    -在哪里可以找到正确的固件?

    提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pietro、

    最新固件位于此处 、www.ti.com/.../sluc572。

    我建议您将 df 导出为.gg.csv 文件。 然后更新 FW。 再次从新 FW 导出 gg.csv、并将旧.gg.csv 文件中的所有自定义值复制到新文件中。 然后写入更新后的.gg.csv 文件。 现在、您可以从监测计中导出 srec、并使用它更新其他监测计或器件、同时保持校准不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Batt、

    一切都很清楚,谢谢!

    PS:链接已断开、但在删除结束点后、可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、
    下载完 SLUC572并提取后、我意识到该固件与2014年的 bq78350 v0.06相关...

    几个月前、在5月、我下载了"bq78350R2版本2.01内部版本25"(bq78350R2Firmwarebunder-2.01-windows-installer.exe)、我认为这是最新版本...

    也许您在该 IC 中发现的 FW 从早期就已经成为一个"超级过时的"bq78350、而当时我认为它是 bq78350R2?
    您能确认吗?

    我需要从我的角度与 PCB 制造商澄清这个问题...
    谢谢、此致

    Pietro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pietro、

    是的、R2是最新的。 我必须检查并确定是否使用新硬件修订固件。 我将在明天通知您、您能否将其发布为新主题。 否则、问题会混淆在一起、对寻找答案的人不有用。