This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:当我开始充电时、与 bqstudio 的通信中断

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689751/bq78350-r1-when-i-begin-charging-i-lose-communication-to-bqstudio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350

您好!  

我遇到了一个我以前从未见过的问题。 当我开始为电池充电时、与 bqstudio 的通信会不断地打开和关闭。 当充电电流为高电平(9A)时会发生这种情况、而当电流较低(4A 至5A)时不会发生这种情况。 我是否更改了设置以使这种启动发生? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JPAlleyne、您好!

    您有 bq78350的 gg 文件吗? 或许是自始至终的记录?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 gg 文件中、您是指我保存的 srec 文件从器件读取数据吗? 我无法获取事件的日志。 我是否能够记录数据、即使数据已经切断和打开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、无论您有何间歇性日志、请将其与您以1分钟的速率记录的 gg.csv 文件一起发送给我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我再也不能重复这个问题了。 现在看起来还不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后我们将关闭此项。