This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:充电器 LED 未亮起、已请求原理图审阅。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694312/bq24230-charger-leds-do-not-come-on-schematic-review-requested

器件型号:BQ24230

我按照数据表中的建议设置了 BQ23240、但 PGOOD 和 PCHG LED 从未亮起。 我可以通过 USB DC 和电池供电、但是 LED 不会亮起。 附件是我的充电器原理图设置。 有什么想法、我在设置时出了什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路看起来是正确的。
    您是否已验证电池正在充电、并且在这种情况下/CHG 和/PG 引脚处于低电平。
    此外、测试将/CHG 和/PG 引脚接地将使 LED 亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然未插入 USB 电源时电池可以为电路供电、但它似乎没有充电。 我在几个小时内对其进行了测试。 电池的电压读数为3.79V、并且在插入 USB 的情况下也保持了几个小时的电压不变。  当我第一次插入 USB 电源时、/CHG LED 会瞬间闪烁、然后熄灭。  

    /CHG 和/PG 均为低电平。  

    将 CHG 引脚接地将打开 LED。

    接地 PG 不会点亮 LED。  

    您有什么想法吗?我还应该检查什么?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细检查 CHG 和 PG 引脚接地测试、两者都应接通。 PG 未导通、这将指向 OUT 处的电压、可能为低电平。
    输入电流最大值应该为500mA --检查正在运行的输入电流。
    流入电池的电流应为200mA --用电流表测量或测量 ISET--- ISET 引脚上的电流是电池电流的镜像,请参阅第8.4.1.1节
    如果 OUT 处的电流超过500mA、则没有电流可供电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于原型板的尺寸小、我目前对 OUT 引脚的访问有限。

    我使用的 USB3.0端口可提供超过500mA 的电流。 您认为这可能是个问题吗? 如果是、是否有另一个兼容 USB 2.0和 USB 3.0的充电器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    为了解决问题、我们需要确定流入 IN 引脚的电流大小。 电源可用于为器件供电、因此测量电流更容易。
    我们正在寻找的东西。
    1) 电池应以大约200mA 的电流充电、空载输入电流将为200mA。
    2) 最大允许输入电流为500mA,如果所有这一切都将流向负载,则没有任何电可为电池充电。 首先是电流、然后是电池。 负载电压、输出电压。
    3) 电池电流可在 ISET 引脚上测量、电压将表示流向电池的电流。 ISET 是在 R-ISET 上形成的电流源和电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我订购了另一个由不同制造商组装的电路板(完全相同的原理图/布局)、这个电路板工作正常。 LED 会按预期亮起、并按预期充电。 我认为存在一个组装/部件采购问题、因为我无法在0402上读取由中国制造商采购的任何内容。  

    再次感谢您为解决这一问题所做的努力-非常感谢。