This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 RGB LED 灯和汽车室内灯的 LED 驱动器

Guru**** 2610155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694611/led-driver-for-rgb-led-lamp-automotive-room-lamp

大家好、  

我的客户想知道适用于汽车室内灯的器件、该器件可以驱动 RGB LED。  

要求 PWM 可编程、LED 电流约为20mA。 因此、每通道50mA 可能就足够了。

您是否会建议我推荐哪种最佳的 LED 驱动器?  

此致、  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    客户需要驱动多少个灯串? 是否需要任何接口?

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、  

    感谢您的评论、它们未指定、但通道应是3的倍数、因为是 RGB。  

    也不需要接口。 因此、请告诉我一些您认为适合他们的候选人。  

    此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    要求有点宽泛。 最好能够提供一些更具体的要求、如粗略通道数、PWM 调光比等

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yada-San、

    我们有一整套 TLCxxxx-Q1系列、可用于驱动从8通道到24通道的 RGB LED。 我推荐使用典型器件 TLC6C5724/16-Q1、它最多可驱动8RGB LED、每通道最大电流为50mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、非常感谢您的回答! 此致、Naoki Yada