This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43600:如果是 SYNC 输入(外部时钟输入)

Guru**** 2534380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43600, LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691068/lm43600-in-case-of-sync-input-external-clock-input

器件型号:LM43600
主题中讨论的其他器件: LM53600-Q1

大家好

如果我们问 LM43600、您会介意吗?

如果是 SYNC 输入(外部时钟输入)、如果灯处于轻负载状态、 模式是否为 PFM 模式?
对于 SYNC 输入(外部时钟输入)、我们希望使用强制 PWM 模式。
我们应该使用 LM53600-Q1而不是 LM43600吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的日子太忙了、但您能告诉我们您的回复吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    我们对延误表示歉意。

    LM53600-Q1确实具有真正的强制 PWM 模式、但仅适用于输出电压范围为3.3V 至6V 的标准 BOM。如果您的输出电压在此范围内、LM53600-Q1可满足您的需求。

    LM43600没有真正的 FPWM 模式。