This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:禁用控制器时 SW 引脚泄漏?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694356/lm5116-sw-pin-leakage-when-controller-is-disabled

器件型号:LM5116

我在高功率充电器中使用 LM5116。 当芯片被禁用时、我看到电池中的电流大约为6mA。 我正在向下追踪、但数据表似乎并未规定 SW 引脚泄漏电流的规格(这是我目前的怀疑)。 我已验证该部件是否已禁用。 我在这个设计中还有很多其他的东西、所以我需要做一些事情。 如果有人对 SW 引脚泄漏电流有任何疑问、请告知。 否则、如果我将测量它、我将在这里公布结果。

提前感谢-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AAAAACK! 我甚至都不会感到失望、但这是操作符错误。 很抱歉浪费了带宽!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的猜测