This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:实现高调光比

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694149/lp8863-q1-high-dimming-ratio-implement

器件型号:LP8863-Q1

您好、Sirs、

我是否知道如何使用 LP8863 EVM 来获得10、000:1的调光比率?

我无法在 GUI 中输入非常低的占空比。 e2e.ti.com/.../LP8863-EVM.pptx

请参阅附加文件。  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、0.1%是 EVM 上 uController 允许的最小分辨率。 为了实现更低的 PWM 输入%s、在这种情况下、您需要使用外部函数发生器并直接连接到 PWM 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salome、

    在  将外部 PWM 信号馈入 EVM J32引脚4 (SDOPWM)之前,我是否应该对 EVM 中的内容进行返工?

    因此我可以获得 高调光比 ,只需使用外部152Hz PWM 输入,对吧?

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、请移除 R81或 R38电阻器以从 uController 断开 PWM 引脚、然后在 J32引脚(SDO_PWM)和 GND 连接函数发生器的 PWM 信号。

    是的、通过设置最低 PWM 输入频率、您可以实现正确的更高调光比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salome、

    感谢您的帮助! 现在我们将 LED0~2连在一起,以获得375mA/灯串最大 LED 电流。

    -我是否知道如何调节 LED 电流? 我需要通过光学示波器测量最大和最小亮度。
    ISET 用于确定最大 LED 电流。 LEDx_CURRENT[11:0]这个寄存器是否为关键点? 如果是,我需要从 EVM GUI 调整哪些位置?
    -您能不能帮助解释群集亮度和分组作为 EVM GUI 吗?

    太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    对于3个通道总共375mA、您必须通过设置 RISET =~25kOhm 将每个 LED 输出设置为125mA。 这就是在100%亮度(100% PWM 占空比)下设置最大输出电流的方法。 要调整亮度、您需要更改 PWM 输入占空比、该占空比也将反映在 LED 的输出 PWM 上。 因此、在您的情况下设置50%的 PWM 输入占空比会导致输出端也设置50%的占空比、最大电流为125mA、从而使每通道的平均电流为125*0.5 = 62.5mA。
    除了使用 RISET 电阻器为所有通道设置最大电流之外、您还可以使用 LEDx_Current 寄存器为每个通道设置单独的最大电流。 这主要用于通道之间的 LED VF 变化较大、客户用户需要更好地匹配变化、以便为每个通道设置稍小/更大的最大电流时。 此外、在使用单个 LP8863-Q1器件驱动两个不同显示屏的情况下也使用了此功能。 例如、您希望在不同电流下驱动具有3个通道(0-2)的显示1和具有其他3个通道(3-5)的显示2。 在这种情况下、您需要将前3个通道设置为组0、并使用区域0电流寄存器设置最大电流、将其他3个通道分配到组1、并使用区域1电流寄存器设置该最大电流。
    如果您将所有灯串用于单个显示屏、那么您很可能只需要使用 RISET 电阻器设置最大电流、并使用 PWM 占空比来调暗 LED。

    希望这对您有所帮助。