This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:典型应用图中 R2的正确值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709105/bq24650-correct-value-of-r2-in-typical-application-diagram

器件型号:BQ24650

您好!        

 我使用 BQ24650 IC 为3.7V、6600 mAh 电池充电、太阳能电池板的输入电源为12V、30W。 我想为电池充电,并想为负载电路(应用电路)提供高达4.2V 的电压,我如何才能使电路满足此要求?

我已将电池电压(PFA)为3.7V 时、R2的值从499k 更改为79.19k。 对于应用电路(来自直接太阳能电池板:VSYS)电源,我应该将它连接到并联到电池或者连接一个4.2V LDO。

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    很抱歉、我不确定我是否完全理解您的问题。

    在应用电路原理图中、J2-VSYS 连接到您的系统、J2-VOUT 连接到您的电池。 由于应用电路已经处理了这一问题、因此无需为此设计一个特殊电路、也无需将 VSYS 与 VOUT 并联。

    但是、由于 VSYS 是来自太阳能电池板的12V 输入(减去 D1上的二极管压降)、您将需要包括某种电压降压级来将此电压降至所需的4.2V 系统电压。

    此致、
    张安杰洛
    应用工程师|电池充电产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议