This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54140:绝对最大电压-使能引脚

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693964/webench-tools-tps54140-absolute-max-voltage---enable-pin

器件型号:TPS54140

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当输入电压范围为4V 至36V、使能引脚电压范围为1.55V 至5V (指定数据表)时、我无法找到电阻器(分压器)组合。

我可以使 EN 引脚保持悬空、但想知道 这不是数据表中的错误(EN 引脚5V 上的绝对最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sudheena、

    EN 引脚的绝对最大额定值没有误差。 有两种解决方案可以解决您的问题:

    1) 1)当输入为高电平时、使用小信号 zenor 来保护 EN 引脚
    2)2)保持引脚悬空–此引脚上有一个1uA 的内部上拉电阻

    如果我已经回答了您的问题、请单击"已解决"、否则请回复此帖子。