This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:如何放置输出 PPTC?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694457/lmr33630-how-to-put-an-output-pptc

器件型号:LMR33630

您好!  

我希望在我的 USB 充电器中使用 LMR33630、并在输出端使用 PPTC 来提供保护。  

那么、我有一个问题、哪种配置是最佳的?


1. L - C1 - PPTC -C2 - OUT  

2. L - PPTC - C1 -输出

3. L - C1 - PPTC - OUT

我认为这2是进行负载调节的最佳方法、但我不知道 LMR33630是否需要低 ESR 电容器来保持稳定性。


(PPTC 的 ESR 约为0.2欧姆)


感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weilin、

    尽可能多地将输出电容靠近电感器、而不是 PPTC 的另一侧。 如果 PPTC 被触发并且 RFBT 被连接至 PPTC 的负载侧、输出电压将变得非常高。 如果 PPTC 负载侧的负载调节良好、请考虑使用直流失调电压重新进入电源。

    如果回答了您的问题、请单击"已解决"、否则请发送其他问题