This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:FB 电阻器选择

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693596/tps61194-q1-fb-resistors-selection

器件型号:TPS61194-Q1

您好、大师们、

我的客户正在其信息娱乐项目中使用此器件、即9V 至12V 输入电压和 MAX 30V@85mA/通道 输出电压。 原理图如下所示、我从其他客户那里听说 FB 的 R7应控制在100K 欧姆以下、这与数据表不同。 请就此发表一些评论吗?

谢谢

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此主题、有人将在短时间内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    反馈网络有两个选项:

    1.对于2电阻网络、建议 R2 (底部电阻)值为130kOhm、如数据表中所述。

    对于30.4V 最大升压、R1应为~610k Ω、而不是750k Ω。

    VBOOST_max =((1.2/130)+0.0387) x 610 + 1.2 =(0.04793) x 610 + 1.2 = 29.237 + 1.2 = 30.4V

    2. T 分压器网络或3-电阻器网络如下所示。 大多数客户现在更喜欢使用 T 分压器、因为它允许更低的电阻值、这些电阻值是首选的、有时需要通过湿度测试。 此外、反馈电阻器不仅会确定 Vout_max、还会确定 Vout_min 使用 T 分压器网络时、Vout 范围将更小、从而实现更高的升压自适应电压分辨率。 使用 T 分压器时、建议 R2 = 6kOhm、R3 = 27kOhm、并修改 R1以满足最大升压输出规格。 在本例中、对于 Vout_max 30.7V、R1 = 69kOhm。 我已附加一个计算工具进行比较。

    e2e.ti.com/.../TPS61193_2D00_4-FB-Divider-Options.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carrion、您好!

    请与我分享有关如何计算 TPS61194-Q1的 T 分频器参数的详细信息。 我在数据表或 EVM 使用指南中看不到它。 客户询问详细信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    请参阅上一篇文章中随附的文件、其中包含一个用于 T 分频器网络的计算器工具、其中包含用于计算 Vout_max 和 Vout_min 值的公式。 对于 T 分压器、设置 R2 = 6kOhm、R3 = 27kOhm、并修改 R1以满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carrion、您好!

    我们是否有任何介绍来解释我们为什么应该这样计算? 就像非 T 分压器情况下使用的 FB 电阻器一样。 我想了解 T 分频器在器件中的工作原理。

    谢谢。
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    公式源自简单的节点分析、如下所示:

    其中:

    I1 = I2 + I3

    I2 = V2/R2

    I3 = ISEL (最大值为38.7uA;最小值为5uA)

    V2 = VBG +(R3 x I3)

    VOUT = V2 +(R1 x I1)

    VBG = 1.2V

    求解这些未知 V2、I2、I1和 VOUT 等式。