This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3844A:UC3844AD8在大约1年后失败

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3844A, UC1844A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709086/uc3844a-uc3844ad8-fails-after-about-1-year

器件型号:UC3844A
主题中讨论的其他器件: UC1844A-EP

您好!

首先、我通过电子邮件给支持人员写信、他们给我说我应该在这里提出问题。

UC3844AD8有很大的问题。 组件在大约1年后出现故障。

我们使用 UC3844AD8超过15年。 主设计没有改变。 自6年以来、设计中的失败之处没有任何变化。

现在、我们已经在很短的时间内完成了150件20件以上的缺陷。

UC3844A 51M 是最常出现缺陷的人。 必须从2016年底生产日期开始。

一些 UC3844AD8在我们使它们变热时工作很短。 但是、在执行此操作2-3次后、它们是完全缺陷。

我们认为 UC3844AD8存在粘接问题。

是否有其他用户遇到相同的问题?

在我们越来越多地利用此缺陷后、我们会寻找另一个组件。 我们找到 了 UC1844AMD REP。 这只能在一个地方进行测试和生产。

我希望我们将来不会有这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user18733、
    感谢您关注 UC3844A。
    在进行任何有意义的故障分析之前、您应该在此处研究两种分析途径:
    (1)找出产品故障的原因。
    尽管您说此产品已使用超过6年、但您的设计可能微不足道、故障是由于某些组件的运行条件超出其绝对最大运行条件造成的。
    UC3844A 的故障很可能是次要故障、主要问题是产品中的其他组件。
    您应该查看原理图、物料清单、印刷电路板以及测试和运行条件。
    如果您认为存在温度问题、则应确保产品运行温度更低。
    为什么您认为 UC3844A 是故障原因?
    (2)您的制造、装配工艺或运行条件中的某些东西可能发生了变化。
    半导体具有几乎无限的寿命、一年后不会失效。
    机械组件、焊点、不良连接器引脚或电解电容器更容易出现寿命下降。

    请先调查所有这些线索、然后再将 UC3844A 作为故障的来源、最后您将找到根本原因。

    祝您调查顺利、如果我能为您提供进一步的帮助、敬请告知。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    在6年内、组件或设计没有任何变化。 我们在其他类似设计中也使用了15年的此组件。

    制造是相同的。

    我们之前的订单没有问题、而我们现在的下一个订单也没有问题。

    当我们更改 UC3844A 时、它会起作用! (现在我们使用 UC1844A-EP)

    从我们的角度来看、我们没有遇到任何问题! 我们已经检查了我们的一面!

    您能否检查您的侧面是否存在一些问题?

    UC3844A 51M 51M 是否必须在2015年开始生产? (我一开始就写错了日期)我们购买了这套2016年8月2号包裹、共75件。

    要在您的主页上找到一个解释这意味着什么非常困难的地方! 或解释所有字母或数字的含义。

    关于相当无限制的使用寿命、请参阅第2点、  

    我们因组件、电容器、电容器而失败很多、但也是半导体医生。 第一个测试中的最大值、但稍后会有一些。 和其他来源的信息。

    半导体只提供部分(1-5)、但不会在短时间内提供、而且不会提供太多!

    我们从我们的客户等其他公司(而非小公司)那里了解到、他们在组件方面有很多问题! 制造商提供的信息。

    为什么 在一个地方专门测试和生产 UC1844A-EP (UC1844AMDREP)?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user18733、
    如果您认为此器件存在质量问题、您应联系您购买器件的经销商、并请求器件退货请求进行故障分析。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢。
    我们将这样做。
    板上还有许多其他半导体。 如微控制器、OP、AD 和 DA 转换器以及...
    只有 UC3844AD8发生故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user18733、
    我相信这个线程已经解决、所以我将把它标记为已关闭。
    如果您有进一步的查询、请打开一个新的线程。
    此致
    John