This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:申请用于光伏逆变器的直流/直流电源。

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693940/sm72442-request-dc-dc-for-solar-inverter

器件型号:SM72442

您好、TI、

我的客户正在寻找 DCDC (降压-升压)解决方案、其中包括 MPPT 功能。 我们正在查看 SM3320EVM、但它无法满足电源要求。  

您能否推荐具有器件型号和软件的合适解决方案?

 太阳能电池板的输入电压:10V 直流~ 80V 直流

输出电压(用于电池充电):12V、24V、48V

输出功率:1kW

此致、

Downey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持该器件的工程师不在办公室。 他将在接下来的几天内作出答复。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队。

    我`m 等待您的回答。

    请检查我的请求。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~300W 功率级别是来自一个 PV 面板的最大功率。 1000W 的功率来自哪里? 听起来您的系统由一组面板组成 SM3320的全桥驱动器是3Apk、它可以处理高达500W 的工作电压、最高可达80V。 1000W 是过度拉伸、或者您的总体效率可能较低。 您应该考虑将1000W 的总功率分为三个或更多部分、每个部分使用 SM3320并将其输出串联。