This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:输出电压(最小值) 1.2V 和(最大值) 36V 5A 电源

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686952/lm2678-vout-min-1-2v-and-max-36v-5a-power-supply

器件型号:LM2678

您好!

 我设计了1.2V 至36V 的输出电压和5a 的电源...实际上,已经设计了一个使用 IC lm2678adj...it的电路,在没有负载的情况下工作的电压为1.2V 至36V。但当我连接到负载变阻器时(50欧姆和5a) 输出电压和电流在 AM 获取0.111 0r 0.223 v 反馈以及0.231等时完全下降。

任何人都可以帮助我如何获得输出...或设计电路

CIN- 4700uf 63V  

R1- 1k  

R2 -100k POT 10转3 W

Cboost - 0.01 μ F  

COUT -10uF 63V

电感器-47uH  

doe -sr506

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否可以轻松地发布原理图?
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ Brani
    当我连接到负载输出电压时、电压完全下降...该时间仅为0.156v ...同时增大负载值输出也会增加..我无法理解此电路会发生什么情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!
    您的原理图看起来不错、但显然没有什么问题。
    1、您好像是使用电位器来调节输出电压。 虽然这种方法没有任何问题、但我建议使用为5V 输出计算的固定值电阻器并验证电路功能(带载和不带载)
    我还建议检查所有组件是否均已正确组装(方向、尺寸)、尤其是功率 IC。 确认所有引脚均已正确连接、并且外露焊盘已正确连接/焊接到 PCB。
    3.如果没有帮助,请提供卸载和加载时输入电压/开关/电感器电流/输出的屏幕截图。 这将有助于排除故障。

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!
    由于此主题没有活动、我将继续并关闭它。
    如有任何更新或新问题、请随时重新打开。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Brani

    使用固定值电阻器、但不使用、重复出现相同的问题、

     所有引脚均已正确连接、并且外露焊盘已正确连接/焊接到 PCB。

    我不知道问题是什么以及问题的位置、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    在这种情况下、请提供以下信息:
    1. PCB 布局
    2.在 VIN/SW/电感器电流上有负载和无负载时测得的波形截屏

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    由于此主题没有活动、我将继续并关闭它。
    如果需要、请随时重新打开。
    此致
    Brani