This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:具有宽输入电压范围和可变输出电压的降压转换器

Guru**** 2494005 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710370/uc2843-buck-converter-with-wide-input-voltage-range-and-variable-output-voltage

器件型号:UC2843

您好!

我在降压转换器拓扑中使用 UC2843、想知道如何根据外部模拟电压(0-3.3V)使输出电压变化、尽管内部25V 基准电压无法从外部改变。

降压转换器应在35V 至154V 的超大输入电压范围内工作、输出电压应在0V 至24V 之间变化。 对于我的 UC2843应用、您有什么建议吗?或者您能建议一个具有外部基准电压输入的组件吗?

此致、

Daniel Pechgraber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您应该能够将内部误差放大器设置为具有单位增益的反相放大器、并在反相引脚上使用具有可变基准电压输入的外部运算放大器。 请参阅随附的 sketche2e.ti.com/.../SKMBT_5F00_C22418071913470.pdf

    这种类型的布置已用于需要可变输出电压的非隔离式设计。  

    您将需要围绕该同相运算放大器设计反馈环路。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    感谢您的快速响应。 如果此解决方案有效、则比我考虑过的其他解决方案容易得多、更舒适。
    我在原理图上不太理解的一点是、内部误差放大器如何使用单位增益、因为其同相输入连接到内部2.5V 基准电压而不是 GND。 在我看来、这将导致反相输入电压额外偏移5V。 如果我添加一个外部偏移、但之后我无法将外部 Vref 和 VFB 信号参考到公共 GND、则会修复此问题。 是否有解决方案?

    此致
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    如果您考虑反馈的闭环性质、则控制环路将确保外部运算放大器的输出在稳态运行时为2.5V。
    现在我没有很好地绘制外部运算放大器! 这需要在其输出和输入周围具有增益。 这将设置系统所需的外部运算放大器的2.5V 输出。 这样、您就不需要访问 UC2843上的2.5V 电压。
    内部 EA 的负输入强制为2.5V
    希望这对您有所帮助
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢、我想现在我已经明白了。

    因此、对于我的控制环路 而言、小信号行为非常重要、由于25V 是稳态、因此不会考虑小信号行为。

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是否对您在上一帖子中绘制的外部误差放大器的补偿有任何建议?

    我目前正在努力补偿闭环系统、有许多应用手册介绍了如何通过放置极点和零点来设计误差放大器。 但我想知道、尽管我的运算放大器采用同相配置、但如何设计合适的控制器、如您的原理图所示。 我已经尝试使用另一个反相运算放大器来解决我的问题、但在我的仿真中、我没有获得非常令人愉快的结果。

    此致
    Daniel