This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:宽调光请求

Guru**** 2611315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693191/tps92692-wide-dimming-request

器件型号:TPS92692
主题中讨论的其他器件: TPS92691

尊敬的先生/女士

我的客户产品规格。 如下所示。

1.输入电压:12V ~ 24V

最大输出电压:65V

最大输出电流:750mA

支持模拟和 PWM 调光  

5.使用模拟或 PWM 调光时,输出电流可低至1mA

6. PWM 调光频率尽可能高

输出电流必须介于1mA~750mA 之间。  其之前的产品输出电流在1mA~25mA 范围内不是线性的。

当模拟/PWM 调光时、TPS92692输出电流线性是否为1mA~25mA?

TPS92692是否支持25kHz 的 PWM 调光频率?

请您给我们一些建议吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士
    TPS92691也有关于调光的问题。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于范围为1mA、调光频率为25KHz、它们尝试实现的调光很难。 如果它们使用模拟和 PWM 组合、则它们将具有更宽的范围、在上面的注释中会显示"使用模拟或 PWM 调光时、输出电流可能会低至1mA "、或者不会在该范围和 PWM 频率下发生。 可能有更适合这种情况的器件。 当最大值为750mA 时、电流线性范围为1mA 至25mA、在25mA 时、电流线性度降至3.3%、因此 IC 和外部电路中的偏移将影响线性度。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    我注意到"可能有更适合这种情况的器件"。
    是的! 我的客户需要宽调光 LED 驱动器。
    100%负载750mA
    最小负载1mA
    请您给我们一些建议吗?
    以下操作是可以接受的。
    例如、25mA~750mA 模拟调光和30mA~1mA 25kHz PWM 调光。
    RD 仅对 PCB 进行布局。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    还有一个问题。
    客户希望了解 TPS92602和 TPS92692之间的区别、因为客户已经有开发 TPS92602的经验。 TPS92602可支持1mA 调光。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    TPS92692在工作方式、峰值电流模式控制和调光方面与 TPS92602非常相似、因此在相同的电源组件设计中、性能应该相似。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    是否可以在 Webbanch 中添加调光控制功能? 我的客户询问。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    这将是 Webench 团队提出的要求。

    e2e.ti.com/.../

    此致、