This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:关于动态输出电压解决方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713197/tps63020-about-dynamically-output-voltage-solution

器件型号:TPS63020

您好!

您能 告诉我 TPS63020的动态可变输出电压吗?
客户希望通过向 FB 引脚施加电压来更改输出电压。
连接配置如下。
(条件是 Vin=2.5V 至3.6V Vout=3.6V 至5V)



问题1:这是完全正确的吗?

问题2. 当 Q1没有问题时、
     请告诉我可以输入到 FB 引脚的信号的频率范围。
客户 担心相补角。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Tsukui、

    这是可能的、但需要详细检查整个系统是否不可安装。

    由于尚未在实验室中对其进行测试、因此很难给出精确的频率范围。 客户是否有可能将频率范围保持在1kHz 以下? 如果不是、系统需要什么频率范围以及应插入什么类型的信号?

    如果您对应用的原因以及客户通过更改输出电压实现的目标有一些详细了解、这会很有趣。

    我们在 TEC 驱动器参考设计中执行了类似的操作: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slva677&fileType=pdf

    此致、

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yusuke、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    此致、
    密耳