Other Parts Discussed in Thread: TPS63020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 您好!
您能 告诉我 TPS63020的动态可变输出电压吗?
客户希望通过向 FB 引脚施加电压来更改输出电压。
连接配置如下。
(条件是 Vin=2.5V 至3.6V Vout=3.6V 至5V)
问题1:这是完全正确的吗?
问题2. 当 Q1没有问题时、
请告诉我可以输入到 FB 引脚的信号的频率范围。
客户 担心相补角。
此致、
Yusuke /日本地区