This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:技术参考手册更新?

Guru**** 2579885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693429/bq27750-technical-reference-manual-update

器件型号:BQ27750

您好!

我的公司最近使用 bq27750设计了一个电池组–我们对电量监测计非常满意、我们的客户(医疗设备公司)对我们的第一个原型非常满意。 但是、在设计过程中、我发现 bq27750及其技术参考手册之间存在一些寄存器不一致之处。

对于上下文:

BQ27750
   a. DeviceNumber:0x1750
   b. HW_Version:0xA2
   C. FW_Version:0x0004
   d. FW_Build:0x000c

使用 Battery Management Studio Test Build 1.3.80和 bq27750技术参考手册、于2017年8月4日发布。

简短问题:TI 能否提供 bq27750技术参考手册的更新版本?

下面是按寄存器列出的关于监测计中发现但未包括在技术参考手册第12.3.1节中的位的一系列问题。 其中一些位的功能可以从其名称中猜测出来,但为了了解知识并为客户提供最佳服务,我想知道 TI 的意图而不是猜测。

DA 配置

请 TI 详细说明 EMSHUT_PEXIT_DIS 的功能吗?

电源配置

TRM 仅描述了该寄存器中的 AUTO_Ship _EN、TI 能否详细说明其余位的功能?

IT 监测配置

相关的电量监测计位是 Imaxresrven、FAST_Qmax_fld 和 Relax、Smooth

在监测计中找到但在 TRM 中未描述的寄存器:

TRM 表13-1中还列出了以下寄存器、但第12.3.1节中未对此进行说明。 请 TI 提供以下方面的详细信息:

  •    I2C 监测配置      (与 TRM 中的监测配置相关但不相同)
  •    I2C 配置              (与 TRM 中的配置相关但不相同)
  •    IT 监测扩展

感谢您的参与、我期待在未来的项目中使用此芯片!

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew
    我们将就此向您回复。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    对于此器件、我们正在进行大量 TRM 更新和更正、并且 TRM 的更新版本将很快推出。 同时、下面是您的问题的一些答案

    1) 1)以下所有位在该 FW 中都不起作用、并且不包含该功能
    EMSHUT_PEXIT_DIS、EMSHUT_EXIT_COMM、EMSHUT_EXIT_VPACK、PWR_SAVE_VSHUT
    2) SLP_ACCUM -这会将睡眠模式下累积的电荷添加到传递的电荷计数器中
    3) 3) SLEEPWKCHG -器件将在进入充电模式时退出睡眠模式
    4) 4)[平滑]:温度或电流速的变化可能会导致剩余值发生显著变化
    容量(RemCap)和完全充电容量(FCC)、从而导致
    充电(RSOC)。 此函数提供了一个选项、可防止在充电期间 RSOC 跳转或下降、以及
    放电。
    如果发生 RSOC 跳转或下降、则器件会检查 RSOC 跳转或下降的数量与
    预期终点(即充电条件的充电终止或放电的 EDV)
    条件)并自动平滑 RSOC 的变化、并始终与滤波(或)收敛
    平滑)值转换为实际充电终止或 EDV 点。 实际值和过滤值始终为
    可用。 [平滑]标志选择 SBS 返回的实际值或过滤值
    命令。
    [RELEASE_JUTER_OK]和[RELEASE_PASH_OK]:当电池从充电状态进入静置模式时
    或放电模式、瞬态电压可能会随着电池进入静置模式而变为 RSOC
    状态。 一旦电池处于放松模式、温度的变化或自放电也可能导致
    变化。
    如果[RELEASE_JU跳_OK]= 1、则允许在静置模式期间发生 RSOC 跳转。 否则为 RSOC
    在静置模式期间保持恒定、任何 RSOC 跳转都将传递到充电开始或
    放电阶段。
    如果[RELEASE_PASH_OK]= 1、这将使 RSOC 跳转的量在 A 上平滑
    平稳的放松时间。 否则、额外的 RSOC 跳转量将传递到
    充电或放电阶段开始。
    如果这两个标志都设置为1、则[RELEASE_JU跳_OK]= 1具有更高的优先级、并且允许 RSOC 跳转
    在静置模式下。
    5) 5)快速 Qmax 更新条件
    快速 Qmax 更新条件与 Qmax 更新条件非常相似、如下所示
    差异:
    •快速 Qmax 更新不需要获取两个 OCV 读数即可进行 Qmax 更新、而只需要一个 OCV
    读取、和
    •电池组的放电电应低于10% RSOC。
    不同的要求使得快速 Qmax 特性能够在末尾进行 Qmax 更新
    放电(给定一个 OCV 读数已可用、放电低于10% RSOC)不再使用
    放电事件后的放松时间。 通常、在放电状态下最多需要5小时来确保
    dV/dt < 4 μV /s 条件得到满足。 温度、增量容量、电压和偏移误差
    快速 Qmax 更新仍需要 Qmax 更新要求。
    此功能对于缩短生产 Qmax 学习周期时间或应用特别有用
    这主要处于充电或放电阶段、但不常出现弛豫。 设置电量监测
    Configuration[FAST_Qmax_LRW]= 1仅在生产学习期间启用快速 Qmax (即、
    更新状态= 6)。 当将其 Gauging Configuration[FAST_Qmax_FLD]设置为1时、快速 Qmax 为
    启用 Impedance Track 并更新状态≥6时启用。
    6) IMAXRESEN -这将包括 IMAX 计算中的 Set Reserve Capacity
    7) 7) I2C 监测配置
    [LOCK0]:在放电事件之后、电池电压通常会在期间恢复到稍高的电压
    放松状态。 在此期间、新的 OCV 读数可能会导致充电状态稍高。 此标志
    提供了一个选项,使 RemainingCapacity()和 RelativeStateOfCharge ()在期间跳回
    放电期间达到0%和 FD 后的静置。
    [RSOC_HOLD]:IT 仿真将在放电开始时运行。 如果充电终止在低电平
    温度、放电发生在较高的温度下、温度差异可能会导致
    在放电开始时、RSOC 在短时间内略有上升。 此标志选项可防止
    RSOC 在放电期间升高。 RSOC 将保持、直到计算值降至实际状态以下。
    设置[Smooth]时不应使用[RSOC_HOLD]。
    [RSOCL]:该位置位时、RSOC 将保持在99%、直到检测到电荷终止。 请参阅第4.6节了解
    详细信息。
    [Tamb_SYNC_SIM]使用 T-Ambient SYNC 命令时、该命令还将触发一个监测仿真、类似于是否达到电网点。
    8) 8) IT 计量扩展
    Bit0:DSG_0_Smooth_OK -启用以将中的平滑处理设置为0%
    放电模式。 如果启用、则必须在中使用此平滑处理选项
    结合术语平滑启动单元 V Delta、术语平滑
    和术语平滑最终电芯 V Delta。 如果未配置
    正确地说、此平滑处理选项可能会导致生成
    提前将 Capacity()重新设置为0mAh。
    0 =禁用
    1 =启用(默认值)
    位1:CHG_100_Smooth_OK -启用以使平滑处理达到100%
    充电终止期间进入充电模式
    0 =禁用
    1 =启用(默认值)
    位2:amb_PRED—启用以进行环境温度预测
    除了放松模式
    0 =禁用(默认)
    1 =已启用
    位3:Therm_IV—使能、可在附近保持电池热量恒定
    结束 IT 仿真。 这有助于防止高估
    放电结束时的温度、并应用于 SOH
    仿真
    0 =禁用
    1 =启用(默认值)
    位4:Therm_sat—启用此选项可将测量的电池温度用于
    在终端附近进行仿真
    在持续放电中(达到热饱和时)。 这种情况
    行为不适用于 SOH 仿真
    0 =禁用
    1 =启用(默认值)

    我知道这种情况很多、但展示得不是很好。 如果我需要更清楚地说明问题、请告诉我。

    谢谢、
    Eric Vos