This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 充电电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693696/bq25703a-bq25703a-charge-current

器件型号:BQ25703A

你(们)好

我的客户在其新项目中使用了 BQ25703A。 但有一些问题需要咨询。

首先 、我们无法在 EVM 上正常充电。 但是、在我们选择 RESET_VINDPM 之后、充电功能正常。 但为什么呢? 为什么该寄存器 是启用或禁用充电寄存器? 在 EVM 用户指南中、充电测试说明没有关于此内容的信息

2.充电后、我们发现实际充电电流比设置电流高200mA、例如、我们设置1024mA 充电电流、但我们在客户电路板上测试1224mA 充电电流。 下面是客户电路图。 请帮助分析。

3.关于充电效率,我们在客户电路板上测试效率仅为80%,但我们选择 EN_IDPM 并设置 DPM 电流,那么效率可达到85%? 为什么该寄存器可以提高效率?  MOS Rdson 大约为5m Ω、我们还可以使用什么其他方法将效率提高到91%作为 EVM ?  

非常感谢

张若纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.插入适配器时、BQ25703A 检查输入电压是否为 Vindpm 设置。 如果在插入输入源约40ms 后输入电压不稳定、则 Vindpm 设置可能错误。 该值可以从 Vindpm 寄存器中读出。

    请测量充电器 IC 附近的 VSRP-SRN。 我想确保它没有感应到问题。

    3. BQ25703A 不支持5m Ω 输入电流感应电阻。 请使用10m Ω 感应电阻器。 在不同的负载电流、输入、输出电压和工作模式(PFM 或 PWM)下、同一转换器的效率可能不同。 是的、如果您设置了输入电流限制、则可以更改工作电流并获得不同的效率值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王:

    感谢您的回复

    ==>1.  我们使用直流电源作为输入电源、我认为这是稳定的。 如果我们不想使用 DPM 功能,我认为 VINDPM 可以禁用,对吧? 如果是、为什么 RESET_ VINDPM 能够启用或禁用充电器功能、我也不能取消启动。

    =>2. VSRP-SRN、我们检查感应电阻器和电容器。 我们发现他们离 EVM 上的 IC 很远、离 IC 不近、因此我们不会在客户电路板上尝试这一点。 但我们会建议客户 将其尽可能靠近 IC 放置。

    ==>3. 我们使用10m Ω 电流感应电阻器。 不是5m Ω。 当我们测试和比较 GUI 软件的效率时、我们将其设置为同一寄存器。 12V 输入、8.4V 1024mA 充电器输出。

    张若纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输入电压为 Vindpm。 请检查输入电压启动波形并验证 vindpm 寄存器值以确认它。
    2.充电电流感应电阻器可以放置在离 IC 有点远的地方。 因此、我们需要开尔文连接。 如果任何充电电流流经 SRP 或 SRN 感应导线、则可能会导致调节错误。
    3.同一转换器在不同的负载电流、输入、输出电压和工作模式(PFM 或 PWM)下的效率可能不同。 是的、如果您设置了输入电流限制、则可以更改工作电流并获得不同的效率值。 效率为80%、效率为85%的测试条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王:

    ==>3. 80%测试条件:12V 输入、8.4V 充电器电压和1024mA 充电 current.no 设置 IDPM。 85%测试条件、12V 输入、8.4V 充电电压。 和将 IDPM 电流限制设置为1024mA、并将充电电流设置为1024mA、但对于 IDPM 限制、电池的实际充电电流为1024mA。

    谢谢

    张若纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王:

    EN_OOA 位设置为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas:

    "设置 IDPM"的测试条件不正确。 12V 1A 输入;效率为85%、输出电压为8.4V、输出电流应为多少? 您说、"电池的实际充电电流为1A"。 因此,12V*1A*0.85= 10.2W 它不等于8.4V*1A=8.4W。
    您的条件之一不是真。 请使用实数仪表测量输入电压、输入电流、输出电压和输出电流。 效率值不能使用您的设置值来进行计算。 或者、您可能会获得高于100%的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王先生

    您是对的、我记得错误的输入电流数据。 现在、我们通过更改 PMOS 来解决了这个问题。 它们可以在充电器模式下测试93%的效率。

    感谢您的特殊回复。 谢谢你。

    张若纳斯