This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536:BQ76PL536均衡值设置

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691135/bq76pl536-bq76pl536-equilibrium-value-setting

器件型号:BQ76PL536

您好!

在基于 BQ76pl536 EVM 的官方网站上使用计算机测试电池平衡时、打开平衡后电压仅下降0.1V。

我想知道如何设置平衡值、以便平衡值可以更大。 我们可以在何处设置此参数?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    100mV 可能是电缆的 IR 压降。
    如果您希望看到更大的压降、则需要在平衡 FET 之前在感应线路上添加1R 或2R 电阻器