This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:请求 MTBF 数据

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520, TPS84A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694484/lmz31520-request-the-mtbf-data

器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件: TPS84A20

你好

我 找不到 MTBF 数据(LMZ31520和  TPS84A20)

您能否向我发送此器件的 MTBF 数据?

此致。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第4.4节列出了 LMZ31520的 MTBF (26.5MHz)。
    数据表的第4.3节列出了 TPS84A20的 MTBF (37.4MHz)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、J Arrigo

    感谢您的支持。

    当 Ta 为℃μ A 时、我需要 MTBF 数据。

    请您检查一下吗?


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请直接通过 jarrigo@ti.com 联系我 、以讨论此请求。