This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595,如何将此部件的最大 I 电流设置为500mA,或将模拟部件设置为5.4v max

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692005/tps2595-tps2595-how-can-i-set-the-max-i-current-to-500ma-for-this-part-or-simliar-part-for-5-4v-max

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS25200

你好

第一次使用电子保险丝

2.请使用此部件或等效部件保护 LDO 和 MCU  

电阻器配置应该是什么。

3.我能否使用 TI Tina 来仿真该部件或相关 部件或任何仿真  

谢谢

Yaniv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv,您好!

    请选择 TPS25200以设置更低的电流限制、它具有过压钳位和截止保护功能。 有关设置限流电阻器值的信息、请参阅应用设计示例。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.我们开始很好地使用5V 电子保险丝,谢谢  

    2.您是否还具有12V 0.5-3A 电流限制 (简单易用)并切断 UL 认证保险丝或等效产品,但未挂起

    谢谢

    Yaniv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv,您好!

    对于第二种情况、即12V 0.5-3A 电流限制要求、TPS2595是合适的。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    只需将其放入产品中!