This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 噪声问题

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689720/tps23753a-tps23753a-noise-issues

器件型号:TPS23753A

我目前是否会在443MHZ 使用 TPS23753A、因为此时会产生-102db 噪声、可以排除哪些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allan、我已将此主题分配给我们的 PD 应用工程师、他将在48小时内回复您的技术问题。 我们对他目前出差时的短暂延迟表示歉意。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否还有其他答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allan、我们的应用工程师今天回到办公室、并将在48小时的窗口内按承诺回复。

    感谢您在此短暂的人员配置期间的耐心等待、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    很抱歉、根据上述说明、开关频率为443MHz 或您是指 kHz? 或者、EMI 图是否显示443MHz 时的尖峰、而开关频率是其他情况(抱歉、我无法在原理图中读取 FRS 引脚上的电阻)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allan、

    您是否仍然需要此主题的帮助或您的问题是否已得到解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allan、由于从您听到您关于这条线程的消息已经超过2周、我将继续结束这条线程。

    如果您仍需要我们的帮助、请继续对话。 您的回复将使该主题帖再次处于活动状态。

    如果我们仍能提供帮助、请告知我们、