This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:采用反相降压/升压拓扑的 TPS62740

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62120, TPS62740, LM27761, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713976/tps62740-tps62740-in-an-inverting-buck-boost-topology

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件: TPS62120LM27761TPS60400

是否可以在与 TPS62120类似的反向降压/升压拓扑中使用 TPS62740?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walid、

    我没有见过此类超低功耗逆变器的许多应用。 您的应用是什么、输入电压、输出电压和输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在超低功耗应用中使用该转换器来提供运算放大器。 电源电流不会超过5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62740不存在任何阻碍、因此您可以订购 EVM 并查看它是否适用于您的应用。

    通过此参考设计 http://www.ti.com/tool/pmp9752、TPS62120仍然具有良好的效率(对于逆变器)、低至1mA 左右。

    我们还提供了电荷泵系列 TPS60400、它可以获得相当高的效率。 如果您要在其后面添加一个 LDO、我们有 LM27761。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。   TPS60400 µA 较高的器件静态电流、典型值为65 μ A。 我正在使用的系统应在小于1mA 的电流下运行、这包括运算放大器和 ULP MCU 的工作频率为2MHz。 这就是我尝试使用 TPS26740作为电压逆变器来偏置低功耗运算放大器的原因。 如果稳压器具有较低的 IQ、我会选择它、但我发现 TPS26740是功耗最低的稳压器。 当我研究 TPS62120时、应用手册提示该器件具有特殊拓扑、允许将其用作电压逆变器。 我无法确定此器件与 TPS62120之间的差异。 再次感谢您的宝贵支持。

    • 器件 µA 电流典型值为65 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62740不能用作电压逆变器。 芯片变热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享测试结果。 该低功耗器件不应发热。

    我可以为您的调试提供一些指导。 您能否分享测试设置的照片? 您还需要什么输入电压和输出电压?