This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:当不需要热折返时、应将 TREF、TSENSE、TGAIN 端子连接到哪里?

Guru**** 2530120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687399/lm3424-where-should-tref-tsense-tgain-terminal-be-connected-to-when-thermal-foldback-is-not-needed

器件型号:LM3424

 大家好、

 我的一位客户正在自己的 PCB 板上评估 LM3424。 此时、它们不需要任何热折返。 所以 他们想知道如何忽略 foldbak 函数。

 请告诉我、TREF、TSENSE、TGAIN 终端应连接到什么位置以 忽略热折返?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    如果不使用折返功能、则保持 Tgain 开路、将 Tsense 接地、并将 Tref 接地。Vs 还应具有一些最小的负载、以确保稳定性、因此应在 VS 与接地之间连接一个100k 的电阻器。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢你的答复。

    我可以再问一个问题吗?
    LM3424的客户使用条件如下。
    VIN=24V、IOUT=3A、VOUT=about 40V (取决于 LED VF)
    它们是具有 PWM 信号的调光 LED、该信号输入到 nDIM 终端。 PWM 信号频率为200Hz。
    当 PWM 信号导通占空比为100%时、LED 电流为3.0A。 但当导通占空比为20%时、LED 电流增加到3.24A。 此外、当导通占空比为8%时、LED 电流增加至3.40A。 它们不使用折返功能、其端子条件为 TGAIN=OPEN、TSENSE 和 TREF 连接至 GND。

    您是否曾见过 LED 电流增加现象?
    您能不能告诉我、如果您有、为什么会出现 LED 电流增加现象?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    有一个最小脉冲宽度可将电流保持在完全稳压状态。 数据表的"PWM 调光"部分对此进行了说明。 但是、如果没有您的组件值和确切的运行条件、我无法确定您是否接近该最小脉冲。 我首先检查一下、但有时增加带宽也会有所帮助(通常通过降低 Ccomp 和/或 Cout)。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

    此致、
    Kazuya Nakai。