This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:配置为测量负电流

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713083/lm5066i-configure-to-measure-negative-current

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5066LM5069

LM5066I 能否测量负电流或以这样的方式进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    由于共模以接地为基准、因此无法测量负电流。 您能否分享应用用例详细信息?
    您可能需要选择一些 INA 器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    最大电流约为20A。 如果您有一个好的器件、那将会很好。 我的电压为60VDC。 我们有器件吗?

    谢谢、
    Mike Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike Ulrich:

    LM5069是合适的。 如果需要遥测、则转至 LM5066或 LM5066i。
    您能否分享有关系统和应用用例的更多信息?
    这两款器件都具有用于验证设计可行性和裕度的设计工具。 请填写并发送给我进行审核。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您刚才告诉我、这无法处理负电流。 您为什么会推荐该器件? 将其移至电子邮件主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike Ulrich:

    这是对上述20A 要求的响应。 因为您将通过电子邮件分享更多客户详细信息并推动讨论。 请关闭此主题。 我很快就会收到电子邮件。

    此致、
    Rakesh