This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:可能存在长时间延迟

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693165/lm3881-long-delays-possibility

器件型号:LM3881

对于我的应用、我需要对事件进行排序、并具有较长的延迟(60秒、120秒等)。

是否可以使用 LM3881 IC?  此芯片支持的这些长延迟是否与最短延迟相同?

此致

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件尚未经过测试、延迟时间超过1分钟、需要50uF 电容器。 最长的测试大约为2秒。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我已经联系了我所在国家/地区的 FAE、以便获取演示板和样片、并由我自己执行这些测试。
    此致
    Alberto