This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6595:IC 损坏

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693830/tpic6595-ic-damage

器件型号:TPIC6595
主题中讨论的其他器件:LM2576

你好。

我的问题与此部件有关,是逻辑5伏电压轨经过一段时间后会被分类为 GND。 我无法找到问题 plz 帮助我解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Peeyush、

    请提供更多信息吗?

    Vcc 是否对地短路?

    在消磁之前和之后有什么变化?

    另请提供您的原理图和布局以供参考。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生
    这是布局,我正在进行... IC 有时会根据其工作原理进行响应、但在一段时间后 VCC 和 GND 引脚会短路。IC 开始急剧升温... 由于 Atmel MCU 等其他部件工作正常、只有这些 IC 短路。 我已经将7-8个 IC 吹至 nw... 我找不到问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Peeyush、

    我们以前没有看到这种故障。

    既然您有 B3-B6、那么电路板上有四个器件、这些被分水的器件是否位于同一位置?

    如果是、如何卸下并再次测试电路板?

    另一个问题是、您的5V Vcc 和24V Vled 加电顺序如何?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我的5 v VCC 由 lm2576 IC 生成、24V 由外部 SMPS 电源生成...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Peeyush、

    那么、上电序列如何呢?

    去磁的位置是相同的还是随机的?