This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59291:TLC59291代码

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692728/tlc59291-tlc59291-code

器件型号:TLC59291

您好,

我最近开始使用 TLC59291 16通道 LED 驱动器。 我  将通过 SPI 接口驱动该 IC。 我的代码运行正常、我获得了所需的输出、但有时同一代码无法正常工作。 这是不是由于函数 数据锁存而导致的?。    当我关闭设备电源然后再次插入时、会出现此问题。 请在 这方面帮助我。

提前感谢。

此致,

Jaswant Maurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jaswant、

    器件上电后、控制数据锁存器中的数据将设置为表8中显示的默认值。

    因此、如果您需要更改控制数据、每次打开电源时都需要写入控制数据。

    如果每次为器件加电时代码都相同、则结果也应相同。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jaswant、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯纳思、您好!

    我正在尝试读取 SID 数据。 但无法执行此操作。请为我提供 SID  读取的示例代码。 我仍然无法解决 OUT 引脚上的电压问题。 如果输出为0,则通道电压为0伏。 而在1的情况下,我将获得0.3伏。  因此,我尝试读取 SID 寄存器中存在但无法正确读取的 LOD (LED 开路检测)值。

    谢谢,

    关于。

    Jaswant Maurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jaswant、

    抱歉、我们目前没有 SID 读取代码。

    请参阅数据表8.4.7。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth