This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:调整 TPS26602钳位值

Guru**** 2575775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692109/tps2660-adjust-tps26602-clamp-value

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TLV431

您好!

我在论坛上找到了一个先前的答案、其中说明了您可以调整 TPS26602的固定钳位电压。

将260k 电阻器从 dVdT 引脚连接到 RTN 引脚可将钳位电压更改为30V、随温度变化20%。

它还提到了一种不同的方法、在温度范围内具有更高的精度、 您能向我提供这些信息吗?

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    此方法涉及使用外部分立式电路驱动/控制 dVdT 引脚。
    我们尚未验证此解决方案、您能告诉我们您何时需要此解决方案吗?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    我们目前正在评估 TPS26600 EVM、需要在6月底评估最终解决方案。

    您能否提供有关电阻器 dVdT 方法和精度的更多信息?

    上一篇文章提到过温度变化20%、这是否超过+-10%或+-20%?

    这种变化源于何处? 我认为我们不需要更高的精度。

    我们需要分别为31/35V (典型值33V)的最小/最大钳位电压。 这在0-70摄氏度的环境温度范围内是可行的吗?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有关于上一问题的更新?

    此致、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是采用 TPS26600的可调节高精度 OVC 的电路。 它需要使用 TLV431进行输出电压反馈感应。 TLV431的输出连接到 TPS26600的 dT 引脚。  

    此致、

    Dilip